欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

反馈控制的构成-精密搬运篇3“精密搬运控制的基本”②(机电一体化讲座-17)

  • 2020.03.22 12:50:14
  • 米思米
  • 1164

   ① 开环和闭环

   ② 反馈控制的构成

   ③ 关于装置的周期时间

 反馈控制的构成

   前一章节对反馈控制的概要进行了说明,本章节将简单地介绍实际构成例。
   下图从控制的角度,将FA系统例制成简单的图表。

   例2) FA系统的构成例

反馈控制的构成-精密搬运篇3“精密搬运控制的基本”②(机电一体化讲座-17) 

   在FA线上的每个设备或多个部分中的每一个都被系统化,各系统通过触摸面板实时监控运行状况,以及可以在触摸面板上进行模拟操作。(读取错误停止时的原因、恢复运行、EMS: 紧急停止、等)

   另外,通过链接上层主机PC和各系统,即可对(触摸面板,以及通过LAN和PLC进行的高速通信)自动化生产线进行远程操作和一元化管理。

   在PLC的扩展单元中,可以搭载各种各样的模块,通过追加各种各样的功能即可简单地构建控制系统,这些功能包括将各种传感器信号加入控制中的AD(DA)转换和I/O输入输出模块、用来控制各种可动部位的驱动器和脉冲生成模块、控制已制机器人的控制器、以及与上层主机PC的通信模块等。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities